This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:关于输入端的电压电平

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/589509/sn74lv1t08-regarding-voltage-level-at-input

部件号:SN74LV1T08

你(们)好

我计划将SN74LV1T08DBVR部件用于重置逻辑。

我是否可以在不同的电压下连接输入A和输入B,例如输入A的电压为3.3V,输入B的电压为1.8 ?

此致

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nitesh,

    是的,您绝对可以将不同的电压输入到SN74LV1T08的输入中-这是LV1T系列部件的一个巨大优势!

    您只需注意数据表上的4.4 电气特性部分中显示的VIH和VIL值。 如果您的VCC大于4.5 V,则1.8 V输入将不会被识别为'逻辑高'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys

    感谢您的迅速回复。

    此致
    Nitesh