This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求解决方案来取代竞争对手的逻辑

Guru**** 2831315 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC3GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/589356/asking-for-the-solution-to-replace-competitor-s-logic

主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G17SN74LVC3GU04


大家好,
您能否推荐合适的解决方案(P2P)进行替换?

TC7SH17FU
www.mouser.tw/.../


TC7WU04FU
toshiba.semicon-storage.com/.../detail.TC7WU04FU.html

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TC7SH17FU→SN74AHC1G17DCK不存在。

    TC7WU04FU→SN74HC3GU04DCT不存在。

    SN74LVC1G17 (-Q1) DCK和SN74LVC3GU04‍DCT兼容,但LVC的驱动强度高于HC/AHC (即,可能产生更多噪音)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:
    不存在意味着我们没有解决方案。对吗?

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。