This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595-Q1:SN74AHC595-Q1电压容差问题

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/589248/sn74ahc595-q1-sn74ahc595-q1-voltage-tolerance-question

部件号:SN74AHC595-Q1

您好,

我们在设计中使用SN74AHC595-Q1,并对移位寄存器 SER输入上的输入电压容差和电流有一些疑问。 我们为器件提供2.5V电源,我们需要使用3.3V参考CMOS信号驱动串行输入。 第5页上的输入电流规格使我相信该部件具有5V容限输入。 是这样吗? 当该器件通电为2.5V而不是正向偏压保护二极管时,我是否可以驱动3.3V输入的器件?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我已通知相应的工程师,他们将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    SER输入的电压容差超过数据表的ABS最大额定值。
    输入电压范围是-Vcc 0.5 到7V,与Vcc范围无关,因此我推断输入没有到Vcc的保护二极管。