This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH16T245:SN74AVCH16T245

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/588930/sn74avch16t245-sn74avch16t245

部件号:SN74AVCH16T245

您好,

我们正在使用SN74AVCH16T245在1.2V信号(A侧)和2.5V信号(B侧)之间进行双向转换。  已使用10Kohm的上拉电阻将OE连接到1.2V的VCCA,并在使用传输功能时通过控制启用零电压。 此外,还使用了10Kohm的下拉电阻将DIR连接到GND。 B侧由电压电平为2.5V的FPGA提供信号,与VCCB相同。 同时打开VCCA (1.2V)和VCCB (2.5V)电源。 但是,我们无法使芯片在将信号从一端转换到另一端时正常工作。 它在通电并保持三态模式后工作。 当OE通过控制信号直接连接到GND时,当FPGA将信号保持在高或低时,它消耗的电流超过4mA,VCCA降至约0.4V。 如何正确配置芯片并使其无法正常工作? 是否可以将OE和DIR直接绑定到VCCA或GND,以便在1.2V (VCCA)和2.5V (VCCB)之间进行双向信号转换?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Xing:

    我想我理解它是如何联系在一起的,但请您提供一个示意图,以便于理解。
    VCCA似乎会以某种方式对地短路(导致电源从1.2V下降到0.4V),或者您的输出可能会尝试消耗超出设备所能提供的电流。
    对于1.2V VCCA,最大输出高电平电流为3mA,因此如果负载试图拉动的电流超过3mA,则可能会导致问题。

    希望这对您的调查有所帮助,如果您可以提供更多详细信息,那么这将有助于我提出更多建议。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的回复。 随附芯片配置示意图。 以'F'作为最后一个字符的信号是连接到FPGA端的信号(VCCB = 2.5V),而不以'F'作为最后一个字符的其他信号则连接到自定义芯片(VCCA = 1.2V)。 在测试过程中,B侧的所有信号都直接连接到FPGA,没有任何上/下拉电阻器,如规格表中所示。 一侧的所有输出都是浮动的,因为我们希望在连接具有有限库存的定制芯片之前,先确定液位调节器的正确配置。 电力供应商目前的合规性设定为双方均为4mA。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xing:

    由于输出处于浮动状态,因此在启动时,输出可能会尝试消耗所有电流来定义其输出状态(总线保持输出将有助于定义输出状态)。

    但是,定义所有输出所需的峰值电流可能会瞬间超过4mA。 一旦将电源电压低至0.4V,设备将永远无法进入稳定状态。

    如果您将电源合规性提高到30mA,它是否有效? 它可能具有较大的峰值电流,但一旦定义了所有输出,则应适应低电流消耗。 这将是切换电流,而不是活动电流,因此设备可能需要初始峰值电流,但一旦设备处于静态状态,应稳定到低电流。

    请告诉我,增加电源的电流是否有帮助,如果有帮助,设备开机后电流是否稳定下来?

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我们尝试了30mA合规性,但在测试中不起作用。 我们今天所做的试验总结如下,以作进一步分析。

    VCCA和VCCB均由符合30mA标准的2.5V供电。

    1)当OE为高电压时(由10千欧电阻器向上拉至VCCA),输入断开。 芯片应处于三态模式,具有高阻抗的所有输入和输出。 所有输入都应由电平换档器内的总线支架电路偏置为高或低。 但是 ,已观察到电流波动,即VCCB有时消耗1mA,有时消耗7mA或其他值。 此外,其中一个输入有时会在高和低之间不稳地改变其状态,有时在中间轨中也会改变,例如1.2V。 电流波动与不稳定的输入状态变化相对应。

    2)当OE电压过低(连接到GND)且所有输入都处于浮动 状态时,输出的电源VCCA达到30mA的电流符合性,VCCA降至1V。

    3)当OE电压过低(连接到GND)且所有输入直接连接到GND时,VCCA和VCCB都达到了30mA的电流合规性。 VCCA和VCCB分别降至1V和0.5V。

    期待您的回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Xing:

    1)如果其中一个输入显示它不会达到FPGA正在驱动的水平,则听起来错误可能与此引脚有关。
    此设备的输入必须为GND或VCC,并且在这两种状态之间快速转换,以防止大量电流从VCC到GND。

    2)如果来自1的输入未处于定义的状态,则设备可能会消耗输出上的相当电流。

    3)如果您将B侧的所有输入接地,并且VCCB被拉下,则听起来系统中的某个位置可能存在短路。 我会检查硬件以查看是否存在不需要的连接,因为这不应该发生。

    我还想知道该设备在主板上的填充是否正确,因为如果设备填充180度,我可以看到这些问题发生。

    您需要确保所有输入都处于已定义状态,并且输出未连接到驱动它们的任何设备。 此外,您可能需要尝试将每个输出上的10k或100k接地,以查看是否可以解决问题。 如果没有,则我怀疑系统中存在短路,或部件之前在不知情的情况下损坏。

    最佳,
    Michael