This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245未使用的输入浮动

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/588818/sn74avc4t245-sn74avc4t245-unused-input-floating

部件号:SN74AVC4T245

大家好,

我的客户仅使用 SN74AVC4T245的2通道。
它们在两侧浮动未使用的2通道A/B。
数据表建议将未使用的通道保持到VCC或GND。
他们想知道未使用的引脚浮动是关键问题吗?
谢谢你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jade,您好!

    任何未使用的CMOS设备输入必须保持在VCC或GND,否则可能会有额外的电流消耗,这在理论上可能导致热失控。
    建议将所有未使用的A和B通道拉至地面。
    有关更多信息,请参阅以下应用说明:
    www.ti.com/.../scba004d.pdf

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢您的反馈。
    我已经检查了您附加的数据表和应用程序。
    但是,我仍然认为浮动未使用的引脚在操作过程中不会出现严重问题。
    它可能会增加电流消耗和散热,但仍然没有运行问题,也不是关键问题。
    您是否会让我了解您对我的想法的看法?
    谢谢你。

    此致,
    Jade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jade,您好!

    由于热流失,它可能最终导致设备故障。 加热设备会导致问题变得越来越严重,直到设备出现故障。
    强烈建议将输入端接地,否则无法保证设备操作。

    最佳,
    Michael