This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G14:此设备的内部电路

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/587709/sn74lvc3g14-internal-circuit-of-this-device

部件号:SN74LVC3G14

尊敬的团队:

请与我分享此设备的内部电路,

此致,

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Prasanna,

    我可以回答有关设备及其在特定系统中如何运行的具体问题,但是我不能只发布我们其中一台设备的设计。

    您是否特别希望使用此设备,以便我可以提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Emrys:

    我想将其用作Schmit触发器,并将RC电路从输出连接到输入,

    所以我想知道RC电路的布局约束。

    此致,

    Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Prasanna,

    您似乎是在从第一个逆变器创建振荡器-其他两个逆变器也是如此吗?

    由于此器件是施密特触发器反相器,因此输入信号速率与输入信号无关,但应选择电阻值以避免从器件中消耗太多电流(注意不要超过最大额定值)。

    以这种方式制造振荡器绝对不是问题,但是从零件到零件和跨温度的频率精度将非常差(请参阅数据表中列出的电压阈值)。