This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:关闭电源时,SN74LV125DCKR测量接地之间300K欧姆的Y输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/588567/sn74lv1t125-sn74lv125dckr-measure-300k-ohm-y-output-between-gnd-when-power-off

部件号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他部件:SN74LV125

HI逻辑论坛

我们在关闭电源时测量了SN74LV125DCKR 300K Ohm Y输出。

 关闭电源后是否可以获得缓冲区Hi-Z状态?

另外,"断电输出禁用"的具体含义是什么

此致

杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    我已通知相应的工程师,他们将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    部件号列出了SN74LV1T125,您的查询列出了不存在的SN74LV125。
    我假设您正在谈论SN74LV1T125DCKR。
    您的应用是什么? 是否用作翻译设备?