This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求替换TC7SET14FU的替代解决方案

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14-Q1, SN74AHCT1G14, SN74AHC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/588417/asking-for-the-alt-solution-to-replacetc7set14fu

主题中讨论的其他部件:SN74LVC1G14-Q1, SN74AHCT1G14, SN74AHC1G14

大家好,
我们是否有用于替换TC7SET14FU的解决方案?

e2e.ti.com/.../TC7SET14FU_5F00_datasheet_5F00_en_5F00_2016.0801万.pdf

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    这是东芝等效产品中的标准施密特触发反向器,适用于我们的DCK封装(5引脚,0.65 mm 节距),仅在4.5 至5.5V之间工作。

    快速查看参数表即可获得唯一合理的更换部件:

    www.ti.com -->逻辑-->小逻辑-->产品-->闸门类型:施密特触发反相器--> VCC (最大)(V):>= 5.5V

    <链接到筛选的表>

    过滤表有两个部分-一个是双施密特触发反向器,另一个是您要查找的单施密特触发反向器:

    SN74LVC1G14-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC没有TTL兼容输入,具有更快(即噪声更大)的边缘。

    为什么要使用汽车过滤器?

    东芝的套件相当于AHCT1G,因此直接替换件是SN74AHCT1G14‍DCK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,
    Thansk教授如何选择。 它很有帮助!

    我能否向您确认我使用相同的选项,并且该工具显示更多选项?
    施密特触发器逆变器有5个选项。 是否有任何规范需要选择SN74LVC1G14-Q1?

    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要添加软件包组:SC70和特殊功能:TTL兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们展示的部件符合AEC-Q100标准,因此需要汽车等级才能直接更换。 我们的赛段不是完美匹配,这是正确的,但这是唯一一个接近的赛段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我离开了汽车过滤器--在评级之下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要TTL兼容性,则会改用TC7SH14FU (=SN74AHC1G14)。
    但是,如果没有AEC-Q100,东芝就没有其他选择,因此可能不需要此功能。 ("如需了解详细信息,请联系我们的销售部门"备注表示这不是默认设置。)

    假设没有AEC-Q100,唯一可能的更换是AHCT部件。
    使用AEC-Q100,无需更换。