This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eMMC线路驱动器支持200MHz

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC125, SN74AVC8T245, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/587953/emmc-line-driver-supporting-200mhz

主题中讨论的其它部件:SN74AUC125SN74AVC8T245TXS0108E

大家好,

我的客户正在调查解决方案,以驱动 东芝THGBMBG5D1KBAIL的200MHz eMMC协议 ,因为由于电缆线路( 30 cm )太长,信号无法满足规范。

对于eMMC协议的缓冲解决方案或信号转换的任何建议都将有助于解决问题。

谢谢,此致,