This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:SN74AVC32T245数据速率和转换速率

Guru**** 2529050 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/588166/sn74avc32t245-sn74avc32t245-data-rate-and-transition-rate

部件号:SN74AVC32T245

大家好,

当1.8V <=>3.3V电平转换时,SN74AVC32T245的最大数据速率为380Mbps (160MHz)。

顺便说一下,客户发现过渡率为5ns/V 他们混淆了数据速率和转换速率之间的关系。

您是否会向客户提供反馈?

谢谢你。

此致,
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jade,您好!

    SN74AVC32T245可支持100MHz (200 Mbps)的额定频率。
    数据速率是可通过设备传输的信息量,而转换速率是输入信号的上升时间。 此设备无法处理慢速上升时间输入,因此存在允许的最大转换速率。
    允许的最大转换速率为5ns/V,因此,如果输入电压为1.8V,则上升时间不能超过9ns,否则设备可能无法正常工作。

    希望这是合理的,如果您还有其他问题,请告诉我。

    最佳,
    Michael