This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:SN74AVC1T45DRLR

Guru**** 2553370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/588144/sn74avc1t45-sn74avc1t45drlr

部件号:SN74AVC1T45

您好,我在以下配置中使用SN74AVC1T45DRLR设备,当SN74AVC1T45DRLR处于部分断电状态时出现问题。 您能帮我更好地了解这个问题吗?

1. SN74AVC1T45DRLR用于需要从TI到达TIVA微控制器的信号。

2.此信号可能有2个驱动器到达TIVA微控制器(a) SN74AVC1T45DRLR设备(b)调试连接器,仅在实验室环境中使用

3. VCCA与TIVA微控制器连接到相同的电源。

4. VCCB从不同的电源连接到1.8V电压。 在我面临此问题的情况下,1.8V电压被设计为关闭,因此VCCB为0V

5.向下拉方向销。

6. 1.8V电平信号连接到B引脚,3.3V信号连接到A引脚,朝向TIVA微控制器

在上述情况下,当VCCB关闭时,我们尝试通过调试连接器驱动信号(上面第2点中的选项{b}),我们发现我们无法驱动此信号。 如果在部分断电的情况下,输出A被偏颇,则我的理解是,我仍然可以从调试连接器驱动信号。 然而,这种情况并没有发生。 我们已尝试以下2个测试案例,以查看SN74AVC1T45DRLR是否未按我们的预期运行

1.我们在A引脚上有一个0欧姆电阻器。 删除此选项后,我们可以从调试连接器驱动信号。 这表明当引脚与路径隔离时,我们能够从调试连接器驱动信号

2.我们将DIR引脚从下拉改为上拉,在这种情况下,方向会按照规格变为A到B。 A引脚上的0欧姆被重新安装。 在这种情况下,我们还可以从调试连接器驱动信号。 这也表明,当选择方向为B到A,且SN74AVC1T45DRLR处于部分断电状态时,针脚可能不会真正被偏转。

有人能帮你更好地理解这一点吗?

谢谢!


序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请显示您的电路示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A输出驱动为高还是低? (R1.1066万上是否有压降?)

    VCCB是否关闭(打开)或0 V (连接至GND)?