This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:多个问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/588170/sn74lv1t125-several-questions

部件号:SN74LV1T125

大家好

您是否介意询问SN74LV1T125?

<问题1>
我们的客户希望使用50 % 来降低电流。
但是,它会增加切换损失。
我们估计计算开关损耗的公式如下:
-接通  损耗:1/6*EI*(ΔTon /T)[W]
-关闭 损耗:1/6*EI*(ΔToff /T)[W]
那么  ,您能告诉我们 ΔTon和 ΔToff有多少?


如果IOL=17.48mA,VOL将比1.0V低多少?
如果您有 IOL和VOL之间的特征图,能否告知我们?

问题3>
对于<Question2>,是否可以与17.48mA配合使用?
功耗为Vol V (如果为1.0V)×17.48 mA = 17.48mW
我们的认可是否正确?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关如何计算功耗的信息,请参阅常见问题条目 计算逻辑功耗(CPD规格)。 (LV1T125的典型CPD为14 pF。)

    如果超出推荐的操作条件,则不保证VOL。 对于5V电源电压(SZZA008)的数字集成电路的输入和输出特性中的其他逻辑系列,有典型图,但对于LV1T则没有。 您可以检查类似的系列(如LV或AHC),并从中推断。

    负载输出的功耗确实为VO× IO