This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC86:串联电阻

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/587703/sn74hc86-series-resistance

部件号:SN74HC86

74HC86的串联电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    您能否详细说明您要查找的内容? SN74HC86包含四个2输入XOR门,每个门都有2个输入和1个输出。 我不确定串联电阻与此设备有何关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以根据数据表中的VOL/H和IOL/H值进行计算。     例如,在VCC = 2 V时,典型输出阻抗约为100 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!