This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:SN74LVC4245A

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/587705/sn74lvc4245a-sn74lvc4245a

部件号:SN74LVC4245A

我有一个关于使用TI SN74LVC4245APW缓冲器将信号驱动到板载模块时出现过冲和下冲过大的技术问题。  我尝试了与TI SN74LVC4245APW部件兼容的其它部件(TI SN74LVC8T245PWE4),并注意到TI SN74LVC8T245PWE4缓冲器的过冲和下冲更小。  但是,使用TI SN74LVC8T245PWE4缓冲器时,过冲仍高于+7V的最大目标值。  SN74LVC4245APW缓冲器配置为单向总线。  您是否对其他TI部件或推荐的设计有任何建议,以减少过冲和下冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ed,

    我已经通知了相应的工程师-他很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ed,

    使用小型系列电阻器将显著抑制过冲和下冲。