请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN7497 主题中讨论的其他部件:SN74LVC1G17, SN74LVC2G17, SN74AUC1G80, SN74LVC1G80
问候,
我有两个脉动信号,我 希望将其频率除以:
A.脉动80 MHz输入的8倍频分。 如 以下示波器屏幕截图所示,其波形有些不规则,主峰值~3 dBm,次峰值以其平均功率(均测量为50欧姆负载)最高可达- 4.5 dBm:
B.脉动160 MHz输入的16倍频分。 如 以下示波器屏幕截图所示,其波形清晰但相当弱(如果我正确计算,则平均功率为50欧姆负载的19.8 dBm):
在这两种情况下,最佳 输出都是~10MHz正弦波或截短正弦波,在~Ω 3.3 Vpp下,输出到直流阻塞50欧姆负载。 对于 直流阻塞的50欧姆负载,如果它们满足至少2伏的VOH和最高0.4 伏的VOL,则还可以接受其他定期~10 MHz输出信号。
浏览此 类别中可用的频分频器,我无法确定一个应该在该带宽下工作的部件,更不用说脉动输入信号了。 您能否建议您的哪个评估板或一系列评估板最有可能正确接收这些信号并产生所需的输出? 我是否应该首先使用触发器将输入信号规范化为方波(从而将问题简化为产生的40 MHz/80 MHz方波的4x/8x分频)? 如果是,哪种触发器最适合这些输入信号?
非常感谢,
Lior