This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40***未知IC问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/587626/cd40-unknown-ic-problem

大家好,

面对德州仪器(TI)的逻辑IC的问题,但我不知道他的名字,它是16引脚,接地引脚3,4,5,8,9,12,13,VCC,引脚16。

引脚1连接至电阻器20k至接地,电容器10uf至VCC。

引脚2,6,11,14,15为输出,引脚10为输入。

请帮助我定义此IC

谢谢!

se7拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请提供任何补充信息吗?
    您是否知道设备正在执行什么操作? 您能否提供其运行情况的示波器?

    此外,您是否在零件号上看到任何标记?
    www.ti.com/.../partlookup.tsp
    我们有一个部件标记查找工具,可以帮助您解决问题。

    如果没有这两项信息中的任何一项,几乎不可能识别IC,因此请提供您所掌握的任何信息。

    最佳,
    Michael