This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G74:您好,我想将通电开关用作Tact SW (低功率模块),如下所示

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/587477/sn74aup1g74-hello-i-want-to-use-power-on-switch-as-tact-sw-low-power-module-as-below

部件号:SN74AUP1G74

 SO牵引缓冲器(SN74AUP1G74)和D扳平(SN74AUP1G74)

我想知道是否保持开机状态, 因此请确认 此电路是否正确。

谢谢你,先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我担心您的图像无法通过。

    要附加图像,请从选择开始    在"答复"框的右下角。

    接下来使用    [插入/编辑媒体]按钮可附加图像。 这要求将图像存储为某个位置的文件(而不仅仅是在剪贴板上)。