This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT132:我的芯片不工作,请帮助我。

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/587234/cd74hct132-my-chips-are-not-working-please-help-me

部件号:CD74HCT132

大家好, 上面提到的TI芯片遇到了一些问题。这是一个四NAND栅极芯片。 我正在使用4.5 V输入,并将引脚14连接到VCC,将引脚7连接到GDD。 我使用的每一个芯片都是烧过的或者其他东西,然后它让所有的信号通过。 (I已将带有开关的输入1A和1B连接到VCC)。 输出1年时的指示灯亮起,即使根本没有信号通过1A和1B。 我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否分享您所做工作的示意图? 'light at output 1Y'(输出1年时指示灯亮起)是否为LED指示灯? 请展示您的电路,以便我们帮助排除故障。 图片,绘图或完整描述会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y1处的指示灯确实是一个LED。 按钮,我的电源,电阻器,电线和LED都工作正常。 在第一张图片中,我连接了每个大门。 将电源连接到电源滑轨时没有任何反应按下哪一个按钮也没有关系。 但当我将接地连接到其中一个输入端一秒钟时,指示灯将亮起。 然后在大约10秒后它会转动,但当我按下其中一个按钮时它也会转动。 只有当我再次撞击其中一个撞击地面时,它才会再次亮起。 它是一个门,所以我希望灯一直亮着,直到按下其中一个按钮(或两个按钮都按下)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不要阅读最后一句话。 我希望在同时按下两个按钮时,指示灯熄灭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个奇妙的布局-非常漂亮,易于遵循。

    您遇到的问题是输入只被驱动为高电平-此处没有任何东西可以再次驱动它们降低电平。

    当其中一个开关打开时,相关的输入是浮动的,这对CMOS设备来说通常是一件坏事。 您需要为每个输入添加下拉电阻器,以确保它们在不被强制至VCC时返回至0V。 我建议从设备的每个输入引脚到接地的电阻为10kΩ Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的天,非常感谢你!! 现在还能用!! 我只玩了几天的赛道,所以我不知道! 你太棒了! 我担心我能把所有的筹码扔掉。 再次感谢!!