This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT175:设置初始状态

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT175, SN74LVC1G74, SN74LVC1G04-Q1, SN74LVC2G74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586505/cd74hct175-setting-the-initial-state

部件号:CD74HCT175
主题中讨论的其他部件: SN74LVC1G74SN74LVC1G04-Q1SN74LVC2G74-Q1

您好,TI团队。

请您回答以下问题吗?

 

1. 我正在设计一个电路,应用 CD74HCT175。

请检查附加的文件。

e2e.ti.com/.../8321.quad-flip-flop.pptx

 

2.在以下真值表中,Q0表示无变化?  

SN74LVC1G74
输入 输出
/pre /CLR CLK D
H X X H
H X X
X X H*
H H H H
H H
H H X 问题0

3.请推荐具有清零和预设功能的汽车单D触发器和具有复位功能的汽车四D触发器。

4. SN74LVC1G04-Q1

数据表第5页中的表是什么意思?

我对电源电压应用3.3V电压。 输入电压高电平为3.3V

然后,输出电压高电平是3.3V,对 吗?

谢谢您~

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sanghee,

    我已通知相应的工程师,他们将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q0表示没有变化或与先前状态相同。
    SN74LVC2G74-Q1是一个建议,适用于大多数电源范围

    www.ti.com/.../flip-flop-latch-register-products.page
    有关所有汽车触发器选项,请参阅上述链接。

    我没有收到您关于LVC1G04-Q1器件的问题,此器件是逆变器,输出不会过高,输入过高。 请说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  Shreyas

    感谢您的回答。

    我还想让您回答有关CD74HCT175的问题。

    我已将Q0~3初始化为低, 是否可以在操作过程中更改为高?

    请回答我的问题。 谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在输入处有有效输入信号之前,初始状态不确定。
    如果开机后MR较低,则Q输出将较低。
    开机后,除非设备损坏,否则操作可能会出错。