This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:SDR104的级别shfter

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, SN74AVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586840/txs0206-level-shfter-for-sdr104

部件号:TXS0206
主题中讨论的其它部件: SN74AVC1T45

您好,

我们的客户希望SDR104 速度在1.8V和3.3V之间实现切换。

根据TXS0206或其他 设备,这些设备的最大数据速率为60Mbs。 需要200MHz 的速度  才能满足SDR104的要求。   

你还有其他的生活 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS0206肯定无法处理这些速度。 在操作过程中,数据是否会在单根电线上改变方向? 如果没有,我们可能有一些解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我了解200MHz CLK是从主机传输到SD卡的,不会改变方向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只需要从1.8V到3.3V的单向转换,那么我建议您研究SN74AVC1T45。 它可以处理1.8V至3.3V的转换,最高速度可达500 Mbps (典型值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我了解需要SN74AVC1T45和另外一台设备来覆盖所有信号以实现电平分流
    它将NXP的NVT4857UK作为SDR104的1芯片电平转换器。 您有等效的设备吗?