This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:PCI电压转换

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0204D, TXB0104, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586797/txs0108e-pci-voltage-translation

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其他部件: LSF0204LSF0204DTXB0104

尊敬的技术支持团队:

 

您是否有用于PCI的电压转换IC?

是否可以使用TXS0108E/TXB0104/LSF0204D满足0104满足以下0204以下要求?

 

■要求

33MHz

双向

自动方向(无控制DIR)

3.3V1.8V电平移动

打开排卸缓冲器

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD,

    您一定可以使用LSF0204进行从1.8V到3.3V的33 MHz自动定向转换,但是在这些速度下布局和负载变得非常重要。 3.3V侧必须具有短迹线,并将电容负载降至最低。 此外,3.3V侧上拉电阻器必须相对较小。 通常需要100 Ω 到330 Ω 之间的值才能达到33 MHz。

    (假设1.8V Ω 上有5pF负载和1kΩ Ω 上拉电阻),带有100 k Ω 电阻,低-高转换时间将为~2ns,低-端驱动器上所需的汇电流将为~35mA (通常对大多数系统来说过高)。 使用330 Ω 电阻器时,低-高转换时间增加到6.6ns,但所需电流降至~12mA。 如果您的驱动器不能支持如此高的电流,您可以尝试在470 Ω 上拉时操作,这只需要~9mA,但上升时间接近10ns。

    在33 MHz时,您的位宽仅为15.2 ns,因此我建议您使用驱动器允许的最低电阻。