This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT6994延迟元件更换

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586738/lt6994-delay-element-replacement

主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G17

团队-

在客户设计中,我们是否有任何设备可以取代LT6994? 我看不到太多延迟元素,但我可能忽略了某些内容,希望得到确认。

谢谢!

Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何功能与LT6994相同的设备,但是我们建议简单更换-输入端带有RC滤波器的施密特触发器缓冲器。 RC滤波器用于消除噪音/峰值,还会在输出的上升和下降边缘增加少量延迟。 我建议从4.7kΩ 和100pF的RC值开始。 (τ= 0.47μs)

    SN74LVC1G17是一种可选件。