This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:启动时QH状态

Guru**** 2530510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586727/sn74hc165-qh-state-on-startup

部件号:SN74HC165

我正在使用 SN74HC165NSR,在通电时,QH引脚有时会读数为40欧姆,其他时间读数为1M欧姆以上(参考接地)。 我在QH线路上有一个上拉电阻器,它也连接到常开开关上。 当它以40欧姆起动时,它会将该线拉低。 我在VDD上有推荐的0.1uF去耦盖,靠近部件。

我尝试通过添加1uF和10uF来增加去耦电容,但似乎没有任何结果能给我带来一致的结果。 为什么QH (高阻抗输出)读数为40欧姆至地电位? 我知道此部件导致了问题,因为我提起针脚9将其从电路上拆下,一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QH不是三态输出;作为CMOS输出,它始终对VCC或接地具有低阻抗。

    输出的初始状态未定义;请参阅 时钟设备的通电行为(SCHA005)。