This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:最大电流和电容负载

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586658/sn74lvc8t245-max-current-and-capacitive-load

部件号:SN74LVC8T245

您好,

设备的绝对最大电流(I)是+/-50mA,应该被视为“总”还是“每通道”? 此外,每个通道可以驱动的最大电容负载是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我叫Leo Rodríguez,Bay Area的现场应用。

    +/- 50 mA的最大电流额定值为每个通道。 但是,请注意,每个VCCA,VCCB和GND的绝对最大电流额定值为+/- 100mA,请记住这一点。

    关于电容负载,这是直接来自产品线的报价:

    "在指定的数据表上没有最大上限负载。 盖负载可能主要是由长迹线显示的寄生物,需要在实验室中验证。
    可以使用C= I*dt/V计算,但电流需要限制为不超过ROC (推荐的工作条件) 32ma。 100欧姆电阻器会很好,但电容的充电时间会很长,必须处理。"

    此致,
    Leo