请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AVC8T245 您好,
我希望使用SN74AVC8T245将电平从2.5V转换为3.3V,我在数据表中看到,我需要注意使能引脚(VCCA和VCCB都必须存在)。
我从我的3.3V中获得2.5V电压,因此2.5V电压会有较小的延迟。 实际上,我用2.5V为VCCA供电,用3.3V为VCCB供电。
我这样做时是否有任何问题,或者我是否应该改变VCCA (3.3V)和VCCB (2.5V)的方向,以便VCCA成为第一位。
非常感谢您的帮助。
此致,
泽维尔