This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:VCCB之前的VCCA电源定序是否无关紧要?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/585938/sn74avc8t245-power-sequencing-vcca-before-vccb-or-it-doesn-t-matter

部件号:SN74AVC8T245

您好,

我希望使用SN74AVC8T245将电平从2.5V转换为3.3V,我在数据表中看到,我需要注意使能引脚(VCCA和VCCB都必须存在)。

我从我的3.3V中获得2.5V电压,因此2.5V电压会有较小的延迟。 实际上,我用2.5V为VCCA供电,用3.3V为VCCB供电。

我这样做时是否有任何问题,或者我是否应该改变VCCA (3.3V)和VCCB (2.5V)的方向,以便VCCA成为第一位。

非常感谢您的帮助。

此致,

泽维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xavier:

    已通知相应的应用程序工程师,他们将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xavier:

    有许多不同的条件和组合可以更改电源顺序方案。OE引脚的状态是什么?
    启用I/O网格化和输出后,Vcca和Vccb同时加速将是最佳选择。
    否则,建议使用Vcca领导Vccb。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Shreyas:

    非常感谢您的回答。

    我正在驱动OE引脚,信号表示"接口激活"。 在3.3V的I端,从2.5V的端“复制”输入。

    我只使用一个方向,从2.5V到3.3V,我将此芯片应计量用于低延迟(小于3ns)。

    我没有输入端(2.5V)的控制,我只知道数据何时有效,我会将此信号用于OE。

    我不能假设同时提升VCCA和VCCB,因此如果我正确理解您的答案:

    最好先为VCCA供电,然后再为VCCB供电 ,然后再将OE设定为低电平,以假定工作条件正常。

    您能否确认一下是否可以这样做?

    非常感谢您的帮助。

    此致,

    泽维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您确认一下,它将像我昨天写的那样工作。 非常感谢,Xavier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xavier:

    Vcca首先通电,Vccb稍后在启用输出的情况下出现(OE低)。
    同样,这是建议,但在设置之前请谨慎行事,以避免出现任何问题。