This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74FCT245:逻辑指南中ESD保护的平均值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74FCT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586486/cd74fct245-the-mean-of-esd-protection-in-logic-guide

部件号:CD74FCT245

您好,

我对CD74FCT245的ESD保护有疑问。

“逻辑指南”将“ESD保护”显示为第页(共16页)的主要功能。
但数据表不是关于ESD保护的。

逻辑指南中的"ESD保护"是什么意思?

此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值中存在IIK和IOK意味着从GND到输入/输出引脚有ESD保护二极管。

    现在,这是一个普通的保障机制,但FCT家族是相当老的,所以我想当FCT推出时,ESD保护比以前好。

    或者,编写逻辑指南的人找不到任何其他要列入列表的功能。 Relaxed