This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC157A:SB74LVC157A P2P部件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC157, SN74LVC157A, CD74HC157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586173/sn74lvc157a-sb74lvc157a-p2p-part

部件号:SN74LVC157A
主题中讨论的其它部件:SN74AHC157,, CD74HC157

团队成员,您好!

我的客户想要查找第二个SN74LVC157ARGYR源,除了此部件, 我们是否有P2P部件可供推荐? 我的客户可以从一个芯片供应商处选择两个部件,例如TI的一个部件和NS的另一个部件。谢谢。

此致,

南方

SN74LVC157ARGYR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好南方

    157功能有许多选择,但是RGY封装使其更加困难。 我发现SN74LVC157A的一个引脚到引脚兼容设备,即SN74AHC157。

    主差是工作电压范围- SN74AHC157的工作电压范围为2V至5.5V,而SN74LVC157A的工作电压范围为1.65V至3.6V。 假设工作电压介于2V和3.6V之间,这两个电压是直接替换电压。

    我们确实有CD74HC157和CY74FCT157等部件,但它们不在RGY封装中提供。