This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS27C512数据表问题-连接CMOS和LS

Guru**** 2553440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586037/tms27c512-datasheet-question---interfacing-cmos-and-ls

此问题指的是旧的部件,论坛甚至不接受部件号或问题类型。  但是...

这是一个非常旧的零件,但我们正在尝试在设计中将此零件连接到PCB。 问题仅涉及数据表。 第7页上的SPEC列出了VIH和Vil (高和低输入电平限制),并显示了两个单独的行-一个用于TTL,一个用于CMOS -用于每个(低和高)输入电平。

VIH 高电平直流输入电压         |      TTL             |        最小值:2              最大值:VCC+1 V

                                     |      CMOS           |        最小值:Vcc- 0.2        最大值:VCC+1  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vil 低电平直流输入电压          |      TTL             |        最小值:- 0.5            最大值:0.8     五   

                                     |      CMOS           |        最小值:- 0.5           最大值:0.2        



**如果**有人记得如何阅读1985/1997年1997年的数据表,有人能解释这一点吗? 列出的TTL值看起来正常,但"CMOS"下的输入值异常-(Vcc的最小上限- 0.2 ;0.2 电压的最大下限)。  我试着想一种方法来指风扇出风扇,但这也不是很有意义。  我很想向其他人解释为什么此零件列出了两个不同的(输入)电压限制。

不管怎样,我知道这个零件(以及该系列中的其他零件)已经停产了,但如果有人记得数据表,我将感谢您的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS27C512的设计使所有输入和输出都与TTL和CMOS兼容。 这意味着TTL输入电平可以保证正常工作,并且CMOS限制不是阻止输入工作的限制。

    该差异在页面下方显示:使用TTL电平时,芯片使用的功率更大。 对于最低功耗操作,您必须保持在CMOS限制范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您所说的话是完全合理的。 虽然我还得说,这是一种奇怪的上市方式。 <G>谢谢...