This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:txs0206

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A, TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/585739/txs0206-txs0206

部件号:TXS0206

我想知道txs0206和txs0206A之间有何不同? 我应该为SD级别轮班选择哪一项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    两者都适合SD卡级别转换要求。
    细微差别包括:
    TXS0206A上的ICC电流更高
    TXS0206A上的输入/输出电容更低
    TXS0206上的8kV ESD HBM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢