This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:低电平电压问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXU0104, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093659/lsf0108-issue-with-low-level-voltage

部件号:LSF0108
主题中讨论的其它部件: TXU0104, SN74AXC8T245

各位专家,您好!

我们有来自CX的以下疑问:

'我使用的LSF0108具有与VrefB不同的启用信号(电压相同,但来自不同的点,未连接)。 我有一个低电平800mV而不是0V的问题。

此外,当电平不高或不低时,两侧的电压约为2.1V - 2.6V。
参考电压A = 1.8V
参考电压B = V_PU = 3.3V
R_PU = 220欧姆

我制作了如下示意图,然后我看到3,3V输出电压仅为1,8V,因此我向V_ref B = 3,3V方向增加了220欧姆的上拉电阻。"

对此有何建议?

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须将VREF_B和EN连接在一起,并且必须在VREF_B和电源之间具有限流电阻。 参见 [FAQ] LSF译员如何工作?

    所有信号似乎都是单向的。 使用缓冲转换器,如TXU0104或SN74AXC8T245。