This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45加电顺序

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093414/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45-power-up-sequencing

部件号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其它部件: SN74LXC2T45

您好,

是否必须支持SN74LVC2T45通电顺序,这是VCCA之前的还是与VCCB同时的? 在数据表中,电平转换器支持部分断电,从而禁用IO,我猜是为了防止IC损坏。 通电顺序是为了确保无故障通电,还是为了防止损坏IC? 在我的情况下,通电时出现故障并不是什么大问题,我希望确保不存在损坏IC的风险。 在我的定制板上,VCCA的供电电压为1.8V,而VCCB的供电电压为3.3V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想当DIR没有通电时,B侧会变得混乱。

    无论如何,只需使用SN74LXC2T45即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    无需担心损坏,主要是因为您的控制电路首先通电。