This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUCH1.6374万:SN74AUCH1.6374万和SN74AUC1.6374万之间的差异

Guru**** 2500915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093532/sn74auch16374-difference-between-sn74auch16374-and-sn74auc16374

部件号:SN74AUCH1.6374万
主题中讨论的其它部件: SN74AUC1.6374万

各位专家,您好!

SN74AUCH1.6374万和SN74AUC1.6374万之间有何区别?

 对于SN74AUC1.6374万,产品文件夹中的时钟频率(最大)为275MHz,但数据表中的时钟频率有所不同。 正确的值是什么?

此致,

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "H"设备具有总线保持输入。

    如有疑问,数据表是正确的。