This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AHC123A:单稳态多谐振荡器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AHC123A, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093035/sn54ahc123a-monostable-multivibrator

部件号:SN54AHC123A
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G08

您好,

你好。 我有一位客户正在使用SN54AHC123A。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我正在寻求在生成10至25 ns的边缘触发脉冲宽度方面的支持。 根据sn54ahc123a数据表: https://www.ti.com/lit/ds/scls352h/scls352h.pdf ,根据第5页a,5 ns输出脉冲是可能的。 但是我发现了一个应用说明: https://www.ti.com/lit/an/scla014/scla014.pdf?ts=1649785130686&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 在第3页上说,最小输出脉冲持续时间为290 ns (但这似乎与数据表冲突,特别是第11页,图 5—尽管该应用说明不再链接到产品网站上,因此可能是该信息已过期)。 您能否使用该部件获得短至10-25 ns的脉冲长度,如果是,如何实现? 如果没有,我是否可以考虑另一个部分? 谢谢!

e2e.ti.com/.../scls352h.pdf

e2e.ti.com/.../scla014.pdf

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    您将无法从该设备获得仅10到25ns的输出。

    你看的是两个不同的东西。

    计时要求是指您(即您的系统)为设备输入提供的那些输入。 这些是设备使用方式的限制,与测量的输出特性无关。 上面突出显示的规范指出,您必须施加至少5ns长的脉冲才能触发器件。

    切换特性是指测量的设备输出能力。 上面突出显示的规范指出,该器件在过程和温度变化中具有高达240 ns的输出脉冲宽度,典型值为167 ns,给出的值为:Cext = 28pF,Rext = 2千欧姆,CL = 50pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    此部件可实现的最小脉冲宽度是多少? 如果此零件无法实现10-25 ns零件,是否有替代零件?

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我建议按照数据表中的说明使用该设备。

    对于获得10至25ns脉冲,假设上升边缘触发器和超过25ns的输入脉冲宽度,我建议使用 此电路:

    RC将产生约17.5ns的延迟(至Vcc/2或0.7 Tau)。 对于典型的和门,如SN74LVC1G08,电路 应产生约17.5ns的输出脉冲,但会有所不同(因此,我选择了一个值,位于您所需范围的中间)。

    设备的RC值和输入阈值的变化可能会导致脉宽发生显著变化。

    如果你需要比这更精确的电路,我建议使用晶体振荡器电路来定时,但电路比这里显示的要复杂得多。