This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:八个输出通道中的一个有时不工作

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093002/sn74lvc8t245-one-of-eight-output-channels-occasionally-does-not-work

部件号:SN74LVC8T245

我使用电平转换器从3V3转换到5V,偶尔有一个输出不会产生像输入一样的方波。 当发生这种情况时,其他七个信道将继续工作。 我想知道此问题的原因是什么。  

附加了两个图像。 一个显示正常工作信道的正常5V输出,另一个显示坏信道的外观。 芯片似乎正在尝试驱动信号,但无法驱动。 我已删除电平转换器输出上的所有内容,以排除导致问题的下游电路。 两个通道的输入看起来正常。

在主板断电30分钟后,我重新通电,输出正常工作,因此会自行治愈。  

重新阅读数据表后,我发现有两个问题。 我的OE被拉低,但应该保持高电平,直到微控制器启动。 我还将通道7和8保留在浮动位置,因此我将它们短接至地面以修复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Preston,

    您是否已执行IC交换以验证当前设备是否未损坏? 如果该输出实际保持打开并产生该波形,则其可能受损。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dylan,我们在电路板在飞机上时进行测量,结果是打开的。 然后,我拆下电路板并在工作台上进行测试,输出工作正常(再次断路输出)。 我们现在在三种不同的PCB上出现了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Preston,

    那么,在飞机外进行测试时,您还没有看到这一失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,我们昨天解决了这个问题。 在接线线束中,来自液位换档器的两个输出相互短路。 这是间歇性的短暂和难以追踪,这就是为什么它似乎会来去。 我们已经测试了输出低电平和高电平短路,以复制波形,但它看起来有很大不同。 感谢您对我的初始帖子的快速回复!