This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC273:DGV封装

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093075/sn74ahc273-dgv-package

部件号:SN74AHC273

最近,我尝试使用P = 0.4 mm 的DGV软件包。
我有一个关于这方面的问题的询问。
在数据表和Web上的搜索结果中,显示如下。
尺寸的销钉数量
14P 3.50 - 3.70 mm
16P 3.50 -3.70 mm
20P 4.90 - 5.10 mm
24P 4.90 -5.10 mm

这是否意味着14P和16P以及20P和24P具有相同的A尺寸,即使引脚数发生变化,即相同的外部尺寸?