This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:频率

Guru**** 2929780 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC74A, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097462/sn74lvc244a-freq

部件号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他部件:SN74LVC74A

您好,

SN74LVC244APWR可使用的最大频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从传播延迟开始,1 / 7.2 ns = 138.9 Mbps。

    但请参阅 [FAQ]逻辑门或缓冲器的最大数据速率(或操作频率)是多少? SN74LVC74A最高可达150 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    传播延迟与我可以在不损坏信号谐波的情况下从输入传输到输出的最大频率有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shay,

    确定逻辑门最大速度的最重要因素是输出处的电容负载。 Clemens在Vcc= 3.3V ±0.3V,负载为50pF时使用最大传播延迟(7.2 ns)来计算Fmax。 为使设备正常工作,输入 信号频率  的转换 速度不能超过设备在输出时的切换速度。  

    我的建议是使用SN74LVC244A产品页上的IBIS模型来运行信号完整性模拟。 您可以设置您的系统要求,以查看您的设备是否能以所需的频率运行。 下面是一个模拟,我运行的负载为30pF,Vcc = 3.3V,频率为69.45MHz。

     

    此致,

    Sebastian