This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:温度范围

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097357/sn74lv4046a-temperature-range

部件号:SN74LV4046A

大家好, SN74LV4046A的温度范围是多少? 产品说明书和大多数数据表都显示最高85°C

数据表第1页和第11页显示125C。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    产品页面和包装信息中的最高85°C不正确。工作的自由空气温度范围为:-40°C至125°C  

    此致,

    Sebastian