This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:技术讨论

Guru**** 2401085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097587/sn74hc165-technology-discussion

部件号:SN74HC165

尊敬的:  

数据表注释2:当Vcc =2V时 ,TT =1000nS =1000nS /V x (1.5V-0.5V)?   如果Vcc=4.5V,TT= 500ns/V x (3.15 -1.35)=900ns,则芯片不会损坏。 只要低于1.35V或高于3.15V,是否安全?

如果没有,请帮忙解释,非常感谢~

Vcc=5V是否有参考值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,

    希望尽快回答我的问题,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何时间内,输入电压均允许低于VIL或高于VIH。

    这些限值之间的电压无效,仅在从高切换到低或从低切换到高时才允许。 如果电压变化比 Δt Ω/Δv Ω 限制更慢,您可能会出现振荡或损坏(请参阅脚注(1))。

    Δv转换时间并不重要;Δt Ω/Ω 限制适用于输入电压的斜率。

    没有5 V规格;4.5 V值是5 V±10%电源的最坏情况。 如果你真的很在意,使用线性插值;你会得到466 ns/V