This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595-Q1:WQFN封装信息说明

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS595-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097550/sn74hcs595-q1-wqfn-package-information-clarification

部件号:SN74HCS595-Q1

大家好,

 SN74HCS595-Q1数据表显示了WQFN封装类型的两个封装图。  我们可以知道 以下哪一项是SN74HCS595QBQBRQ1的正确封装信息?  BQB0016A 或 BQB0016B?

提前感谢!


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQB0016A适用于SN74HCS595QBQBRQ1。
    BQB0016B用于SN74HCS595QWBQBRQ1。 (这一个具有可湿的侧翼;请参阅数据表的8.2 5部分。)