This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:功耗计算

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097549/lsf0102-q1-power-consumption-computation

部件号:LSF0102-Q1

尊敬的团队:

我们是否有此设备的功耗工具? 如果没有,请告诉我如何计算3.3V->5V功耗?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于实际目的,几乎所有功率都消耗在上拉电阻器中。 因此,对于单个低信号,总功耗约为(3.3 V)²/R1 +(5 V)²/R2。