This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:SN74AUP1G07DCKR的Ron

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G07, SN74LVC2G07, SN74LVC07A, SN74LVC1G07, SN74AUP1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093826/sn74aup1g07-ron-of-sn74aup1g07dckr

部件号:SN74AUP1G07
线程中讨论的其它部件:SN74LVC3G07SN74LVC2G07SN74LVC07ASN74LVC1G07

专家,您好!

请告诉我们 SN74AUP1G07DCKR的Ron值。 我们无法在数据表中找到该值,或者我以错误的方式找到该值。 客户正在搜索Ron小于15欧姆的缓冲器。 如果SN74AUP1G07DCKR不支持此要求,请帮助我们提供合适的设备。 非常感谢!

此致,

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑器件的输出阻抗可通过VOL和IOL计算;请参阅 [FAQ]当输出电流为X或电源电压为Y时,输出电压(VOH或VOL)是多少?

    这取决于电源电压,您没有指定。

    您可以找到LVC系列中最强的输出,请参阅SN74LVC1G07。 如果这还不够,您可以组合多个输出(SN74LVC2G07,SN74LVC3G07或SN74LVC07A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clemens:

    客户仍有以下问题,您可以提供帮助吗?

    1. Ron是否为输出阻抗? 如果否,我们将搜索输入和输出<15欧姆设备之间的电阻。

    此致,

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron是用于交换机的度量标准。 SN74AUP1G07是缓冲器,而不是开关;其输入与输出隔离。

    您可以将SN74AUP1G07视为将输出连接到GND (而不是输入)的开关。 在这种情况下,输出阻抗为Ron。

    应用程序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clemens:

    感谢您的回复。这意味着输出和输入是隔离的,如果我们将此解决方案用作缓冲区,则没有Ron。 明白了,感谢回复!

    最好的翻新

    Ann Lien