This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 所需的几个组件的信息。 最好不是长线索项目

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097327/an-information-for-a-couple-components-needed-preferably-not-a-long-lead-item

主题中讨论的其他部件:TS3L501E

几个问题:

A)。 您有哪些适用于10/100/1000以太网交换机的产品?

B)。 您是否有RS-232和RS-422收发器/驱动器/接收器,并具有兼容的脚本。

-Rick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    1.这取决于具体情况;在这种情况下,交换机的含义是什么-您是否有多个设备共享一个以太网端口 ,或者您指的是其他设备?: TS3L501E等器件是一款专为基本10/100/1000而设计的模拟交换机,是该设备的常用设备,但取决于交换机的需求,我不确定交货时间,因为它缺货,而且通常很受欢迎,因为它可以处理所有三种设备 Base-T系统-请告诉我,以便我可以安排正确的小组来研究这一问题,因为可能有多个小组可以在这里提供帮助。

    2.兼容是指与RS-422引脚对引脚相同的RS-232部件吗? 如果是这种情况,那么我们就不会,因为RS-232和RS-422是不同的PHY,使用非常不同的架构,因此它们不可互换-如果这不是您的意思,请您澄清一下?

    最佳,

    Parker Dodson