This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:输出高电流和输出低电流的规格

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097329/sn74lvc1g125-q1-specification-for-output-high-and-output-low-current

部件号:SN74LVC1G125-Q1

您好,

您能否提醒我们,表6.3 中为IOH和IOL指定了两个3V的Vcc电流的原因 

谢谢!

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,高速小伙子,

    IOH/IOL是测试电流- 它们与VOH和VOL的值相关。  

    它不是设备的限制,而是系统的限制。  

    此致,

    Sebastian