This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS11:Toshiba逻辑IC (TC74HC11AF)的EOL:交叉参考信息。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC11, SN74LV11A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097195/sn74ls11-eol-of-the-toshiba-logic-ic-tc74hc11af-cross-reference-information

部件号:SN74LS11
主题中讨论的其他部件:SN74HC11SN74LV11A

您好 ,TI支持工程师

随着目前使用的Toshiba Logic IC的生产结束,我们正在考虑用TI的逻辑IC替换它。

Toshiba IC:TC74HC11AF

TI IC:SN74LS11NSR

如果您对更换有任何疑问,请告诉我。

因为是旧产品,我觉得厂家有交叉参考资料。

e2e.ti.com/.../TC74HC11AF_5F00_datasheet_5F00_en_5F00_2014.0301万.pdf

谢谢!

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS逻辑系列不兼容电气,耗电量大得多,并且已经过时了几十年。

    ti.com/cross-reference-search/en-us/ 指向‍相同的SN74HC11 NSR。

    或者,如果您需要更高的速度和驱动强度,请使用SN74LV11A‍NSR。