This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCR16.2245万:逻辑论坛

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097115/sn74lvcr162245-logic-forum

部件号:SN74LVCR16.2245万

我想使用收发器来控制USB和HDMI信号。 但是,我在数据表中找不到支持的最大数据速率。  

如果能够提供信息,将不胜感激。

此致,

ATA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备不能处理差分信号。

    "控制"的确切含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我对控制的意思是,将收发器用作开关/门,让HDMI和USB信号通过或在需要时切断连接(隔离信号)。 使用OE引脚。

    但我想我必须找到另一台设备。

    您对此类申请有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 任何支持所需电压和带宽的模拟交换机。 还有 特定于协议的开关 (HDMI是LVDS)。