This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH8T245:调整上升和下降时间

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097009/sn74avch8t245-justify-rise-and-fall-times

部件号:SN74AVCH8T245

为什么从高到低的切换时间(上升/下降时间)会随着电压水平的降低而增加?

5V时,切换时间较短,1.8V时,切换时间增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET具有较低的栅源电压,具有较高的导通状态漏源电阻,因此它们需要较长的时间为下列MOSFET的栅极充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有意义,
    谢谢你。