This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125-Q1:与SN74AHCT1G126-Q1的差异

Guru**** 2503705 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125-Q1, SN74AHCT1G126-Q1, SN74AHCT1G125, SN74AHCT1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1096987/sn74ahct1g125-q1-difference-vs-sn74ahct1g126-q1

部件号:SN74AHCT1G125-Q1
主题中讨论的其他部件: SN74AHCT1G126-Q1SN74AHCT1G125SN74AHCT1G126

大家好,

我认为 SN74AHCT1G125-Q1和 SN74AHCT1G126-Q1与数据表规格没有区别。 您能否帮助 您澄清这两种设备的区别? 谢谢。

此致,

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的第1页上,引脚1具有不同的名称,函数表具有不同的条目,逻辑图显示了额外的反转。

    描述如下:

    SN74AHCT1G125是具有三态输出的单总线缓冲器栅极/线路驱动器。 当输出启用(OE)输入为高电平时,该输出被禁用。 当OE为低电平时,真实数据从A输入传递到Y输出。

    SN74AHCT1G126是具有三态输出的单总线缓冲器栅极/线路驱动器。 当输出启用(OE)输入过低时,该输出被禁用。 当OE为高电平时,真实数据从A输入传递到Y输出。