This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求PDM麦克风时钟和数据缓冲区

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, SN74AUP2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1096595/asking-for-pdm-mic-clock-and-data-buffer

主题中讨论的其他部件:SN74LVC2G34SN74AUP2G34

大家好,

客户正在设计带PDM接口的数字麦克风。

我们是否为PDM信号提供了两个通道缓冲区?

感谢您的帮助!

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见,脉冲密度调制是一个正常的逻辑信号。 因此您可以使用足够快的任何缓冲区。

    您使用的是什么电压? 比特流中的比特长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,
    一个周期内,一个位的宽度约为0.3us。

    巴西,
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有逻辑系列的传播延迟比300 ns快得多。 您可以使用任何支持您正在使用的电压的缓冲器,例如SN74AUP2G34,SN74LVC2G34。