This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G17:RSE包脚印

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1096615/sn74aup3g17-rse-package-foot-print

部件号:SN74AUP3G17

大家好,

RSE包装的输入/输出引脚方向是否与 DCU和DQE包相反?

请让我确认一下,以防万一,因为我发现了以下帖子。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/12.1449万/fw-question-on-sn74aup3g17-in-rse-qfn-footprint/2093440?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74AUP3G17#2093440</s>209.344万 209.344万

此致,

高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noriyuki,

    我可以确认RSE包装的输入/输出针脚是相反的,数据表是正确的。

    此致,

    Sebastian